Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
工具与软件:
使用无线充电器时出现问题。 这是我的设置:
-
TX 线圈是 Baseus QI 充电器。 它有一个 LED 指示灯、非常便于解决问题。
-
RX 线圈是 TDK WR2230-26M8-G 27uH、直径为22mm。
-
配置了 BQ51013B 用于无线充电器和 USB 充电器。 EN1和 EN2均被下拉、使 USB 充电器成为默认电源。 将一个 LED 连接到/CHG、以便在器件充电时提供可视化的表示。
-
BQ25120AYFPR 电池充电器。
原理图如下:


我看到以下行为:
-
当我仅使用 AD 充电器时、VOUT 按预期为5V、但 D1 LED 未亮起、因此我假设/CHG 未下拉、但/CHG-EN 是。
-
当我只使用无线充电器时、Vout 为0V、D1 LED 不亮。
-
当我按预期插入两个电源时、输出取决于 EN2值:上拉时为0V、下拉时为5V。 D1 LED 不亮起。
我非常确信 BQ51013B 与 Baseus 充电器正确通信。 我已经执行了以下测试:
-
首先、我放置了错误的谐振电容器、基座充电器未对 RX 线圈做出反应。 Baseus LED 指示灯持续亮起。
-
当我放置正确的电容器时、Baseus LED 缓慢闪烁、这意味着它正在充电。 通过示波器、我可以看到 Vrec 约为7.4V、Baseus 充电器的功耗约为1W。 当我将 RX 线圈与 TX 线圈分离几毫米时、可以看到 Vrec 电压短暂下降、但再次调整到7.4V、充电器功耗增加到4W。 我假设这意味着 RX 线圈与 TX 线圈正确通信以增加功率输出。
-
如果我通过移除10K NTC 强制失败、Baseus 充电器 LED 会快速闪烁以指示失败、并且我只能在示波器上看到持续几毫秒的 ping。 我认为这证实了两个线圈之间实际上存在通信。
-
如果我同时连接 Baseus 充电器和 USB 电源、Baseus LED 将保持开启状态(不在充电)、并且我只能在示波器上看到 ping。
我不知道是什么导致 BQ51013B 未在 Vout 上输出任何电压。 我曾尝试更换 BQ51013B、但这并没有解决该问题。
提前感谢您。