This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:bq51013

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382342/bq51013b-bq51013

器件型号:BQ51013B

工具与软件:

使用无线充电器时出现问题。 这是我的设置:

  1. TX 线圈是 Baseus QI 充电器。 它有一个 LED 指示灯、非常便于解决问题。

  2. RX 线圈是 TDK WR2230-26M8-G 27uH、直径为22mm。

  3. 配置了 BQ51013B 用于无线充电器和 USB 充电器。 EN1和 EN2均被下拉、使 USB 充电器成为默认电源。 将一个 LED 连接到/CHG、以便在器件充电时提供可视化的表示。

  4. BQ25120AYFPR 电池充电器。

原理图如下:

我看到以下行为:

  1. 当我仅使用 AD 充电器时、VOUT 按预期为5V、但 D1 LED 未亮起、因此我假设/CHG 未下拉、但/CHG-EN 是。

  2. 当我只使用无线充电器时、Vout 为0V、D1 LED 不亮。

  3. 当我按预期插入两个电源时、输出取决于 EN2值:上拉时为0V、下拉时为5V。 D1 LED 不亮起。

我非常确信 BQ51013B 与 Baseus 充电器正确通信。 我已经执行了以下测试:

  1. 首先、我放置了错误的谐振电容器、基座充电器未对 RX 线圈做出反应。 Baseus LED 指示灯持续亮起。

  2. 当我放置正确的电容器时、Baseus LED 缓慢闪烁、这意味着它正在充电。 通过示波器、我可以看到 Vrec 约为7.4V、Baseus 充电器的功耗约为1W。 当我将 RX 线圈与 TX 线圈分离几毫米时、可以看到 Vrec 电压短暂下降、但再次调整到7.4V、充电器功耗增加到4W。 我假设这意味着 RX 线圈与 TX 线圈正确通信以增加功率输出。

  3. 如果我通过移除10K NTC 强制失败、Baseus 充电器 LED 会快速闪烁以指示失败、并且我只能在示波器上看到持续几毫秒的 ping。 我认为这证实了两个线圈之间实际上存在通信。

  4. 如果我同时连接 Baseus 充电器和 USB 电源、Baseus LED 将保持开启状态(不在充电)、并且我只能在示波器上看到 ping。

我不知道是什么导致 BQ51013B 未在 Vout 上输出任何电压。 我曾尝试更换 BQ51013B、但这并没有解决该问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    需要检查/尝试以下几点:

    1.) AD 引脚可能悬空、这将关闭无线电源。  尝试使用10k Ω 接地。

    2.) 则引脚上可能会出现电压降、但输出上没有电压。  尝试通过降低100欧姆测试 GO 的 R-ILIM 值来增加电流限制

    3.) 使用 o 示波器检查直流启动-您是否看到装置启动周期(数据表中的图7-17)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:  

    感谢您的快速响应。

    尝试了1次。 和2. 运气差。

    检查 RECT 启动序列会得到以下结果:

    这对您来说是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不对,我想你在500US/ Div 这将是太快.

    应如附件所示。

    e2e.ti.com/.../5758.TX-Start-up-and-Comm-Packets-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我无法重现 V-rect 信号。 我选择的电容器是否不正确?

    我使用的 RX 线圈为: https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/wireless-charge/wireless-charge/rx-coil-module/catalog/wlc_rx_wr222230-26m8-g_en.pdf

    制造商指示在100KHz 1Vrms 时为27uH、该值与数据表的值 L 一致。

    求解 C1的公式得到的值为94nF、我已经将其近似为100nF。

    我无法解析公式2、因为 TDK 不提供 Ls 的值、但它应该低于27µH、所以让我们以20µH 为例。 通过求解20µH 的公式2、可以得出 C2电容值为1.28nF。

    我曾尝试并联使用不同的电容器来略微调整这两个电容器的值、而我使用的是50V 电容器。

    此外、使用 Ls = 20uH 时的品质因数得到的值为114、这高于所需的77

    我在这里做什么错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian

    Ls 值为自由空间、Ls 是指线圈位于 TX 线圈上时。  

    数据表值是可用空间、周围没有任何东西。

    在 TX 上以及在本例中、您将必须测量的 Ls。  在这种情况下、它将升高。

    值就会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更正。

    我最终换了 IC、这一次它运行完美。 我的猜测是上一次针脚4没有预焊好、或者使用热风枪时、我以某种方式损坏了之前的组件。

    再次感谢您的帮助