This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:尖峰电压问题

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, TPS61390, TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379043/lmr64010-spike-voltage-issue

器件型号:LMR64010
Thread 中讨论的其他器件: TPS61390TPS61391

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户测试了 LMR64010的 Vout 的高电压尖峰。 下面是 Wave pic:

黄线是 Vin、蓝色线是 Vout。 Vin =5V、Vout = 30V、工作电流为 bel4074 100mA。 负载是光电二极管。 您可以在光耦二极管闭合时看到 Vout 波形上有急剧尖峰。 两条红线之间的波形是一个工作周期:第一条红线是光电二极管开路、第二条红线是二极管闭合。

原理图如下所示:

下面的 pic 是升压的负载、这是一种光电二极管:

有没有任何方法可以消除该尖峰? 还是正常现象?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    让我检查一下、明天向您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    我在下面的理解是否正确?

    您能否测量流经 R10的 Iout? 尤其是当光耦二极管开启/关闭时。

    另外、请提供 Vout 转换期间的图片放大情况。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、lei

    光电二极管需要10A 电流、、但它  通过 U6。D2控制提供了 C12、D2  的导通 时间约为10ns、然后 关断时间 约 为10us、   然后断开时间约为10ns、然后 关断时间 约为10us。。。。。。。

    但电压降只在光耦首次开始工作时发生,另外,我发现了 SW 信号未通过,似乎在光耦工作之前,lmr64010正在工作  

    空载模型,然后光电器开始工作,lmr64010变载模型,变化使尖峰电压上升;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    今天我来核对一下并提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    很抱歉、我对您的描述仍感到困惑。

    您是否能够使用电流探头测量流经 R10的 Iout?

    我们可以和中国人沟通、更好的理解。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、μ A

    我在用lmr64010驱动发光二极管工作、二极管在mos的控制下周期工作、大周期每一轮工作30ms、停止工作10ms、在每一个大周期里面分为很多小周期、小周期时间2us、在每个小周期里面mos导通10ns左右、使光电二极管工作发射。二极管的工作电流大概是10a、主要由c12提供。μ A

    现在的问题是、每一次大周期开始的时候、vout会有幅度500mv、时间5ms的电压跌落。之后的小周期都没有问题。μ A

    我测试了一下、发现dcdc在大周期以前应该是空载状态、然后大周期开始以后进入带载状态、我理解这个电压跌落是这两个状态切换造成的、所以我在vout输出增加一个3k的电阻负载、让dcdc一直工作在带载状态、然后问题就没有了。但是我不确定我的理解是否正确。μ A

    下图黄色是30v、箭头是大周期的开始时刻、蓝色是SW管脚波形 μ A

    下图是红色箭头后面sw放大的波形 μ A

    下图是红色箭头前面sw放大的波形 μ A

    如果方便也可以电话聊一下 μ A

    谢谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    您好。μ A

    多谢您的仔细描述、现在问题明白了。μ A

    在大周期的10ms停止工作阶段、LMR64010工作在无载模式。在每个大周期的开始、相当于负载跳变、所以Vout会掉得低。然后在大周期的30ms工作阶段、光电二极管的开关频率非常快、对LMR64010而言可以近似为恒流载、所以Vout能保持相对稳定。μ A

    如果不能接受Vout的500mV掉落、可以加一个dummy负载、使得大周期里开始工作时、负载的跳变变小、从而Vout的掉落也会变小。这就是您加3k电阻后看到的现象。μ A

    有问题可以电话沟通。μ A

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复 μ A

    还有几个问题想请教一下:μ A

    1 μ:LMR64010的负载变化瞬态响应时间是否有测试数据?一般多长时间?A

    2 μ:电流型的dcdc是不是负载变化瞬态响应时间比电压型的要快?A

    3:我的接收电路需要驱动apd(雪崩光电二极管)、需要偏压到160V(dcdc升压+电荷泵)、是否有对应的dcdc推荐?这个也会发生类似的负载切换、所以切换时间对我们很重要。目前测试的一款dcdc需要5ms、时间太长、不可接收。Ω

    感谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    1:LMR64010的负载变化瞬态响应时间是否有测试数据?一般多长时间?

    下面是基于EVM测试的load transient波形、您可以参考一下。载低到高时的恢复时间约为200μs μ A。

    2:电流型的dcdc是不是负载变化瞬态响应时间比电压型的要快?

    一般来说是的。电流模式 boost比voltage 模式 boost的响应速度要块。LMR64010是current 模式控制。

    3:我的接收电路需要驱动apd(雪崩光电二极管)、需要偏压到160V(dcdc升压+电荷泵)、是否有对应的dcdc推荐?这个也会发生类似的负载切换、所以切换时间对我们很重要。目前测试的一款dcdc需要5ms、时间太长、不可接收。

    您可以考虑使用TPS61390或TPS61391。可以直接boost到80V、再用一级charge pump到160V。动态响应速度应该远快于5ms。μ A

    如果要降低Vout在载跳变时的跌落、也可以通过增大输出电容的方法。μ A

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到、非常感谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、

    不客气。μ A

    我会先把这个E2E关了。如果您后续还有问题、可以继续在这里回复。μ A

    此致

    Lei