This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:TPSf12C3-Q1是否可以使用几百 V 和几百 Arms 的三相方波?

Guru**** 2814885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369543/tpsf12c3-q1-is-tpsf12c3-q1-possible-to-use-3-phase-square-wave-of-several-hundred-v-and-several-hundred-arms

器件型号:TPSF12C3-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPSF12C3

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户对 TPSF12C3-Q1感兴趣、并 有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1) 只要共模电压(SENSE1、SENSE2、SENSE3、SENSE4至 REFGND)在±5V 以内、TPSF12C3是否可以用于高电压、高电流应用?

(例如、0V 至几百 V、几百 Arms 的三相方波)

(2) 我认为 TPSF12C3是电压检测、电流补偿的 VSCI 类型。

电流是否实际在电路的检测部分测量?

检测和滤波级(数据表 P9 8.2功能方框图的检测部分)中 Sensex 和 REFGND 之间的电阻器是否是分流电阻器?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

      是的、  只要共模电压(SENSE1、SENSE2、SENSE3、SENSE4至 REFGND)在±5V 以内、就可以将 TPSF12C3用于高电压、高电流应用。 您可以参阅数据表的绝对最大额定值表以了解更多详细信息。  

    2.是的、这是一种电压检测电流注入架构。  在检测和滤波阶段、Sensex 和 REFGND 之间的电阻器为分流电阻器。 但它们在 IC 中是无法访问的。  

    谢谢。此致、

    纳雷什。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    感谢您的答复。

    我理解。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是信一。 您可以继续与客户分享这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    我已将您的答案发送给客户、客户还有其他问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    (1)您提到 SENSEX 和 REFGND 之间的电阻器是分流电阻器。

    我 Σ 在 Δ I 块中、在分流电阻器转换电压后、GND 和各个检测点之间的电流值会作为电压增加、而增加的电流值会返回到三个相位。 我的理解是否正确?  

    (2)我认为、当 TPSF12C3数据表第10页图8-1中的无源滤波器电路中的 CY1、CY2和 CY3未接地时、三相交流电源输入直流电压范围内的电势会逐步变化。 (例如、如果输入 DC600V、则以200V 为步长在±300V 范围内变化。)

    有源滤波器电路中的 CSEN3、CSEN2和 CSEN1也在 IC 中接地、因此假设几乎没有潜在的波动(在±5V 以内)是否正确?

    (3)根据 数据表 P6。、处于线性限值的 INJ 电流为±80mA。 当 CM 电流大于±80mA 时、我们是否可以假设降噪效应会降低?

    (4)另外、如果您有关于检测电压和补偿电流的详细信息、请发送给我。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    提醒一下、我期待您回答其他问题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    "我不会骗你的。"

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    1.感应电容与分流电阻一起充当高通滤波器、然后它通过  Σ Ω 模块 、再到达滤波器级。  

    2.是的、 有源滤波器电路中的 CSEN3、CSEN2和 CSEN1在 IC 中接地、因此可以有把握地假设几乎没有潜在的波动(在±5V 以内)。  

    3.是的、这是正确的、因为  INJ 电流的线性限制为±80mA。 当 CM 电流大于 ±80mA 时、降噪效果会降低。

    4.您还可以参考产品链接中的白皮书(TPSF12C3数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)。 它提供了更多信息  

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    感谢您的答复。

    我将 与客户分享答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi