Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1, TPSF12C3
Thread 中讨论的其他器件: TPSF12C3
工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户对 TPSF12C3-Q1感兴趣、并 有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
(1) 只要共模电压(SENSE1、SENSE2、SENSE3、SENSE4至 REFGND)在±5V 以内、TPSF12C3是否可以用于高电压、高电流应用?
(例如、0V 至几百 V、几百 Arms 的三相方波)
(2) 我认为 TPSF12C3是电压检测、电流补偿的 VSCI 类型。
电流是否实际在电路的检测部分测量?
检测和滤波级(数据表 P9 8.2功能方框图的检测部分)中 Sensex 和 REFGND 之间的电阻器是否是分流电阻器?

ーーー μ A
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi