主题中讨论的其他器件: UCC28950、 UCC28180
工具与软件:
您好!
我们目前正在设计一种用于电池充电应用的新型直流/直流电源转换器、IC UCC28951看起来很有趣。
设计参数:
VIN min - 80VDC、Vin nom - 300VDC、Vin max - 400VDC
VOUT、11月- 24VDC - 26VDC、Iout - 45A (标称值)、50A (最大值
拓扑- 相移全桥
Befour 随着设计的进一步发展、我们有几个问题、如下所示、
1.这块芯片有 Excel 设计工具吗?
2.使用此驱动器 IC 是否可以控制输出电压和输出电流?
3.您是否有关于如何控制输出电压和输出电流的应用手册?
如果您需要更清晰的说明、请告诉我
此致
UMANG.