This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:直流/直流电源转换器设计"

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380792/ucc28951-dc---dc-power-converter-design

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28180

工具与软件:

您好!   

我们目前正在设计一种用于电池充电应用的新型直流/直流电源转换器、IC UCC28951看起来很有趣。  

设计参数:  
VIN min - 80VDC、Vin nom - 300VDC、Vin max - 400VDC
VOUT、11月- 24VDC - 26VDC、Iout - 45A (标称值)、50A (最大值
拓扑- 相移全桥

Befour 随着设计的进一步发展、我们有几个问题、如下所示、  
1.这块芯片有 Excel 设计工具吗?  
2.使用此驱动器 IC 是否可以控制输出电压和输出电流?  
3.您是否有关于如何控制输出电压和输出电流的应用手册?

如果您需要更清晰的说明、请告诉我

此致
UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UMANG,

      有关所有详细信息、请查看产品文件夹 www.ti.com/.../UCC28951。 您可以在此处找到该计算器: https://www.ti.com/product/UCC28950#design-tools-simulation 它与 UCC28950共享同一个计算器。

    您的问题2的答案是肯定的。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!  
    感谢您的确认!  

    在我浏览文档时、这看起来是个很好的参考点 https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf 
    TI 是否可以提供其 BOM 或磁性元件(变压器和电感器)制造商及其器件型号。

    此致、  
    UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以留下您的电子邮件吗? 我们将对其进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  
    您可以通过 Umang.B@aimtron.com 与我联系 

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会通过电子邮件与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    有任何相关更新?  

    此外、随着设计的进一步深入、您是否有任何不需要 辅助电源的 PFC 控制器?  
    比如、对于 UCC28180其所需的额外偏置 VCC、我们计划根据随附的照片使用来自桥的相同 VCC、它是否起作用?  


    如果我遗漏了什么信息、请告诉我?

    此致、  
    UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!  

     https://recom-power.com/en/rec-n-how-to-make-a-10kw-bidirectional-ac!sdc-converter-109.html?0

    它提供使用   UCC2895X IC 的双向交流/直流转换器?  
    您是否有 TI 提供的任何类似的应用手册?  

    此致  
    UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UMANG,

    遗憾的是、我们没有任何将 UCC2895x 用于双向交流/直流应用的应用手册。 您可以参考系统设计的该链接。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、  
    谢谢!  

     UCD3138064ARGCR 是否能够为 双向交流/直流应用执行所有必要的计算和活动?

    此致、  

    UMANG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上您可以这样做、但出于以下原因、这并不实用。

    1)您需要一个外部电路来降低 Vin 电压以偏置 Vcc。 该外部电路会消耗功率、从而 在 轻负载时牺牲效率。

    2) 2)您需要 Vcc 引脚上有一个大电容器、以在整个交流周期(20ms)内保持高于 UVLO 的电压。 这也会在负载时牺牲 iTHD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们 有双向直流/直流参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP21529

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00705

    但交流/直流转换需要另一个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM 信息已通过电子邮件发送给您。