This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:是否可以将感测电阻器更改为10m Ω 同时将其保持在1m Ω、并以10倍的电池容量和各种电流设置来使用该电阻器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382017/bq27z561-would-it-be-possible-to-change-the-sense-resistor-to-10mohm-while-keeping-it-set-at-1mohm-and-use-it-with-10-times-the-battery-capacity-and-various-current-settings

器件型号:BQ27Z561

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ27Z561并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー μ A

为了提高小电流的精度、是否可以将检测电阻更改为10m Ω、同时将其保持在1M Ω、并以10倍的电池容量和各种电流设置来使用该电阻?

我还想确认应更改哪些设置以及任何使用预防措施。

 ——  

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi