请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 BQ27Z561并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
ーーー μ A
为了提高小电流的精度、是否可以将检测电阻更改为10m Ω、同时将其保持在1M Ω、并以10倍的电池容量和各种电流设置来使用该电阻?
我还想确认应更改哪些设置以及任何使用预防措施。
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi