请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM60440AQEVM 工具与软件:
大家好!
我设计了一个 BMS 电路板、其中 Vcc 线路(+5V)由主板直流/直流转换器 LM60440A 供电。 LM60440A (U10) 显然存在故障、由 Vcc 线路供电的几乎所有 IC 都似乎存在某种问题(它们处于短路或漏极高电流状态)。 过压似乎影响了 Vcc 线。

发生故障时、降压转换器的输入电压约为24V。 典型负载少于0.5A。
我找不到导致此故障的任何外部原因。 这是原型板、现场没有任何类似故障。
有任何想法"如何在我的电路板上执行故障 analisys "?
我怀疑内部 MOSFET 短路、使24V 输入电压实现输出。 是否可能发生类似这样的情况? 我怎么能强调我的主板重复失败?
这是直流/直流电路。 请注意、尽管我已写入请勿在第一块原型板上安装100pF CFF 电容器(C17)、但我仍然使用该电容器。 这可能会导致 IC 不稳定并导致故障?

谢谢你