This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440AQEVM:查找故障原因

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383219/lm60440aqevm-find-the-failure-cause

器件型号:LM60440AQEVM

工具与软件:

大家好!

我设计了一个 BMS 电路板、其中 Vcc 线路(+5V)由主板直流/直流转换器 LM60440A 供电。 LM60440A (U10) 显然存在故障、由 Vcc 线路供电的几乎所有 IC 都似乎存在某种问题(它们处于短路或漏极高电流状态)。 过压似乎影响了 Vcc 线。

发生故障时、降压转换器的输入电压约为24V。 典型负载少于0.5A。

我找不到导致此故障的任何外部原因。 这是原型板、现场没有任何类似故障。

有任何想法"如何在我的电路板上执行故障 analisys "?

我怀疑内部 MOSFET 短路、使24V 输入电压实现输出。 是否可能发生类似这样的情况? 我怎么能强调我的主板重复失败?

这是直流/直流电路。 请注意、尽管我已写入请勿在第一块原型板上安装100pF CFF 电容器(C17)、但我仍然使用该电容器。 这可能会导致 IC 不稳定并导致故障?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察7月4日的假期。 请注意,回复将延迟。

    谢谢!
    Andrew