This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:RX 和 TX 线路上的交流电容器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382763/hd3ss3220-ac-caps-on-rx-and-tx-lines

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

您好!

下图显示了我们如何将 FPGA 连接到 HD3SS3220多路复用器、然后连接到 USB C 连接器。 您能告诉我交流去耦电容器是否正确吗? 它们都是0.1uf。

谢谢你

Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam

    HD3SS3220高速信号引脚共模电压(VCM)为0至2V。 如果 FPGA 共模电压可以满足 HDS3SS3220 Vcm、则 FPGA 和 HD3SS3220之间不需要交流耦合电容器、因为您要使用 FPGA Vcm 来设置 HD3SS3220 Vcm。

    如果 FPGA VCM 无法满足 HD3SS3220 VCM 要求、则需要在 FPGA 和 HD3SS3220之间使用交流耦合电容器、但您还需要提供外部偏置来设置 HD3SS3220 VCM。

    有关更多详细信息、请参阅此 E2E 常见问题解答、网址 为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342811/faq-tmuxhs4212-when-and-how-to-ac-coupling-the-passive-mux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FAQ#

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为 FPGA 可以满足共模电压要求、因此我要从 FPGA 到 HD3SS3220多路复用器移除电容器。 让我感到困惑的是、我所展示的设计适用于许多电路板、而其他一些可能由不同问题引起的问题。 您能解释一下为什么我们的某些电路板使用电容器吗?

    谢谢!

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、您的问题可能会延迟回答。 我们 将在明天( 7月5日)返回时探讨您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam

    由于 HD3SS3220两侧都有交流耦合电容器、HD3SS3220共模电压是悬空的、因此 HD3SS3220可能会也可能不会正常工作。

    谢谢

    David