工具与软件:
您好!
下图显示了我们如何将 FPGA 连接到 HD3SS3220多路复用器、然后连接到 USB C 连接器。 您能告诉我交流去耦电容器是否正确吗? 它们都是0.1uf。
谢谢你
Liam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Liam
HD3SS3220高速信号引脚共模电压(VCM)为0至2V。 如果 FPGA 共模电压可以满足 HDS3SS3220 Vcm、则 FPGA 和 HD3SS3220之间不需要交流耦合电容器、因为您要使用 FPGA Vcm 来设置 HD3SS3220 Vcm。
如果 FPGA VCM 无法满足 HD3SS3220 VCM 要求、则需要在 FPGA 和 HD3SS3220之间使用交流耦合电容器、但您还需要提供外部偏置来设置 HD3SS3220 VCM。
有关更多详细信息、请参阅此 E2E 常见问题解答、网址 为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342811/faq-tmuxhs4212-when-and-how-to-ac-coupling-the-passive-mux?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FAQ#。
谢谢
David