工具与软件:
尊敬的 TI:
Webench 展示了可通过 UCC28C51-Q1实现1000V/1W 输出(输入9~16V)。 我想使用反激式 IC 来控制10kV/1W 输出反激式。
首先、我构建一个10kV 开环拓扑、如下图所示。
VIN = 12V、FSW = 20kHz、占空比= 50%。

我现在有2个问题。
1.为什么 MOS 接通时 XFMR 的初级侧电流是正弦波呢?
2.为什么 在负电流周期 MOS 打开时、Vout 不会增加呢?
Ch1:MOS Vds、Ch2:Vout、Ch3:XFMR Ipri
Vin=490uF Cin=20uF 
原始
更改极性 
更改极性