请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143-Q1 工具与软件:
您好、TI 专家:
我们想知道 PSpice 是否可以支持基于 LM25143-Q1的高温/低温仿真。
目的是检查不同 TA 下的瞬态和稳态性能。
1.如果可能、我们可以知道如何在 PSpice 上设置这样的条件吗?
2.想知道是否有一个我们可以配置的 PWL 源或者我们只能利用"脉冲"函数来模拟负载变化。

期待您的回复。
谢谢你。