This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:PSpice 查询-高温/低温仿真

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383580/lm25143-q1-pspice-inquiry---high-low-temp-simulation

器件型号:LM25143-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

我们想知道 PSpice 是否可以支持基于 LM25143-Q1的高温/低温仿真。

目的是检查不同 TA 下的瞬态和稳态性能。

1.如果可能、我们可以知道如何在 PSpice 上设置这样的条件吗?  

2.想知道是否有一个我们可以配置的 PWL 源或者我们只能利用"脉冲"函数来模拟负载变化。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    您需要改变输入/输出电容器值、这些值会随着温度和施加的电压(如果适用、还包括电感器)的变化而变化。 器件应执行相同的操作

    类似这样的工具可让您了解电容器在这些温度值下的性能。

    https://ds.murata.co.jp/simsurfing/index.html?lcid=en-us

    对于负载变化、您可以使用脉冲电流源。

    谢谢!
    Andrew