主题中讨论的其他器件:TPS23731
工具与软件:
您好!
在寻找能够通过千兆以太网处理菊花链 PoE (如下图所示)的 PoE 芯片时需要帮助:

我将使用的网络交换机芯片是 RTL8363NB-VB-CG。 哪种 PoE 芯片最适合该情况? 该应用设计适用于 IP 摄像机。 电源要求 每台摄像机最大支持12V 15W、一条线路上共有16台摄像机。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
在寻找能够通过千兆以太网处理菊花链 PoE (如下图所示)的 PoE 芯片时需要帮助:

我将使用的网络交换机芯片是 RTL8363NB-VB-CG。 哪种 PoE 芯片最适合该情况? 该应用设计适用于 IP 摄像机。 电源要求 每台摄像机最大支持12V 15W、一条线路上共有16台摄像机。
您好、Brandon
我要查找菊花链应用。 感谢您概要介绍 PD 端的最大 PSE 和最大71W。 我会尝试将我的 IP 摄像机功率要求降低到大约6W - 8W、以便我可以支持更多的摄像机。
实际上、在菊花链应用中、我需要 PD 端的帮助、可能是因为它称为直通、所以需要其他帮助。 我设计的 IP 摄像头采用用于电源和数据的菊花链拓扑。 因此、内联的第一个摄像头从一个 RJ45端口接收数据和电力、数据进入 交换机 IC、并从另一个 RJ45端口继续传输。 电源也在第二个 RJ45端口上被转发/继续、以菊花链方式依此类推。
在论坛搜索中、我还知道有一些关于菊花链电源和数据的演示视频、但我找不到它。 TPS23731是否 适合此应用或任何其他芯片。