This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:用于菊花链 IP 摄像机的 PoE 芯片

Guru**** 2533880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381990/tps23730-poe-chip-for-daisy-chain-ip-camera

器件型号:TPS23730TPS23731
主题中讨论的其他器件:TPS23731

工具与软件:

您好!

在寻找能够通过千兆以太网处理菊花链 PoE (如下图所示)的 PoE 芯片时需要帮助:

我将使用的网络交换机芯片是 RTL8363NB-VB-CG。 哪种 PoE 芯片最适合该情况? 该应用设计适用于 IP 摄像机。 电源要求 每台摄像机最大支持12V 15W、一条线路上共有16台摄像机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    您是否正在寻找用于从交换机进行供电或用于菊花链应用的 PSE 器件?  

    菊花链中总共有多少个器件? PSE 发送的最大功率为90W、PD 侧为71W、这相当于假设的电缆损耗为100m。 因此、您 需要考虑每个 PSE 的最大功率加上最大器件/距离。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    我要查找菊花链应用。 感谢您概要介绍 PD 端的最大 PSE 和最大71W。 我会尝试将我的 IP 摄像机功率要求降低到大约6W - 8W、以便我可以支持更多的摄像机。

    实际上、在菊花链应用中、我需要 PD 端的帮助、可能是因为它称为直通、所以需要其他帮助。 我设计的 IP 摄像头采用用于电源和数据的菊花链拓扑。 因此、内联的第一个摄像头从一个 RJ45端口接收数据和电力、数据进入 交换机 IC、并从另一个 RJ45端口继续传输。 电源也在第二个 RJ45端口上被转发/继续、以菊花链方式依此类推。

    在论坛搜索中、我还知道有一些关于菊花链电源和数据的演示视频、但我找不到它。  TPS23731是否 适合此应用或任何其他芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。

    TI 达拉斯分校将于7月4日关闭。 请预计 在此期间会有延迟。

    感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    谢谢 Alex。 将在等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    TPS23731在 PD 处的额定功率为25.5W 应用。 我在此处推荐的出色器件是 TPS2372-4、它是一个独立 PD、在 PD 侧可以提供高达71W 的功率、可以将功率传递到 PSE。  

    我已向您发送了一封直接邮件、请通过电子邮件联系我、我将分享菊花链演示文稿和建议。  

    此致、

    Brandon