Thread 中讨论的其他器件: LM5085、 LM5146、LM5143
工具与软件:
您好!
您能否帮助查看下面随附的原理图、看看您是否发现了任何问题。
存在两个降压转换器、一个基于 LM5148的降压转换器提供12V 20A 输出、而基于 LM 5085的降压转换器预计可提供5V 8A 输出。
请随时提出任何更改。
谢谢你。
e2e.ti.com/.../batteryBoard_5F00_v2b_2D00_Voltage-Regulator.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能否帮助查看下面随附的原理图、看看您是否发现了任何问题。
存在两个降压转换器、一个基于 LM5148的降压转换器提供12V 20A 输出、而基于 LM 5085的降压转换器预计可提供5V 8A 输出。
请随时提出任何更改。
谢谢你。
e2e.ti.com/.../batteryBoard_5F00_v2b_2D00_Voltage-Regulator.pdf
尊敬的 Mo:
我检查了 LM5085转换器设计、原理图看起来不错、并且证实了 webench 设计。 不过、我有一些建议。
我会尽快给您提供 LM5148设计。
谢谢!
Youhao
尊敬的 Mo:
很抱歉耽误你的时间。 我做了一些计算、对于 LM5085电路、二极管 将耗散约4W、PFET 约3W。 我建议您保留散热器来冷却它们。
关于 LM5148、 我认为 COMP 和 FB 连接中存在错误。 请参阅以下数据表中12V 输出(不是值、而是电路配置)的引脚配置。 请参阅我们的设计计算器以查找 Rcomp、Ccomp 和 CHF 建议。
此外、我建议减小开关频率。 在2.2MHz 时、您将获得更高的开关损耗。 但是、如果降低频率、可能需要提高功率电感器的电感。
希望这对您有所帮助、
此致、
Youhao
尊敬的 Youhao:
感谢您的反馈和对细节的关注。 另外、感谢大家顺利犯了我的错。
我建议改用 LM5146、并修改了降压稳压器。 我随附了修订后的原理图、供您进行最后一次回顾。
第一个是5V - 8A 降压转换器、另一个是12V - 10A 降压转换器。
e2e.ti.com/.../2746.batteryBoard_5F00_v2b_2D00_Voltage-Regulator.pdf