This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:12V - 20A 降压转换器和5V 8A 降压转换器(LM5085)的设计评审

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148, LM5085, LM5146, LM5045
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379851/lm5148-design-review-for-a-12v---20a-buck-converter-and-5v-8a-buck-converter-lm5085

器件型号:LM5148
Thread 中讨论的其他器件: LM5085LM5146、LM5143

工具与软件:

您好!

您能否帮助查看下面随附的原理图、看看您是否发现了任何问题。

存在两个降压转换器、一个基于 LM5148的降压转换器提供12V 20A 输出、而基于 LM 5085的降压转换器预计可提供5V 8A 输出。

请随时提出任何更改。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../batteryBoard_5F00_v2b_2D00_Voltage-Regulator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    感谢您使用我们的产品进行设计。  负责的工程师目前不在办公室、因此请给我们留出一些时间来审查设计、我们将 在接下来的几天内与您联系。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 我们期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    我检查了 LM5085转换器设计、原理图看起来不错、并且证实了 webench 设计。 不过、我有一些建议。

    • 在输入电压为70V 且满载的情况下、整流器二极管的功率为~6W 或更高。  即使低于19Vin、也会产生~5W 的损耗。 要使用二极管、需要考虑二极管的良好散热器。  或者、您可以考虑使用类似 LM5146的同步降压转换器。  
    • PFET 的栅极电荷很大、而 LM50BS 的栅极峰值电流~1.5A。 开关损耗也可能变得很高。  相反、LM5146具有更强的驱动器、而具有类似 RDSon 的 NFET 具有更小的栅极电荷。  
    • 您仍然可以继续进行 LM5085设计、但要确保 MOSFET 和二极管都有足够的冷却。

    我会尽快给您提供 LM5148设计。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    关于 LM5148设计、我对最大功率能力的担心是相同的。  这并不意味着它完全无法正常工作。 这是一个有关热性能和合理整体效率的问题。  对我来说、LM5143似乎更加适合用来支持双相240W 的功率器件。

    无论如何、我需要咨询其他工程师、并在下周早些时候与您联系。 很抱歉耽误你的时间。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的反馈和建议。 感谢您如此详细地研究这些设计。

    只想补充一点、LM5148的电流消耗预计仅为10A (20A 只是一个安全缓冲器、我认为不会用到它)。

    同样、LM5045的最大预期电流消耗低于5A。 如果有任何变化、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    如果 LM5148的正常负载为10A、而 LM5085的正常负载为5A、情况会发生显著变化、请允许我再次检查并在下周回复。  如果您下周没有看到 Tue 的回复、请提醒我。  另外、请现在不要发布此主题、因为它会触发 e2e 时钟、我将必须在24小时内作出响应。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    很抱歉耽误你的时间。  我做了一些计算、对于 LM5085电路、二极管 将耗散约4W、PFET 约3W。  我建议您保留散热器来冷却它们。

    关于 LM5148、 我认为 COMP 和 FB 连接中存在错误。 请参阅以下数据表中12V 输出(不是值、而是电路配置)的引脚配置。  请参阅我们的设计计算器以查找 Rcomp、Ccomp 和 CHF 建议。

    此外、我建议减小开关频率。 在2.2MHz 时、您将获得更高的开关损耗。 但是、如果降低频率、可能需要提高功率电感器的电感。

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的反馈和对细节的关注。 另外、感谢大家顺利犯了我的错。

    我建议改用 LM5146、并修改了降压稳压器。 我随附了修订后的原理图、供您进行最后一次回顾。

    第一个是5V - 8A 降压转换器、另一个是12V - 10A 降压转换器。

    e2e.ti.com/.../2746.batteryBoard_5F00_v2b_2D00_Voltage-Regulator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mo:

    您的原理图似乎来自 Webench 工具、而且看起来很好。  如果在测试后需要、您可以考虑在 PCB 上保留更多的输入电容器位置。 在设计 PCB 时、请参阅我们的 EVM 布局示例。

    我来结束这个主题。  对于新问题、请创建新问题、以便我们负责为这些器件提供支持的专家可以直接看到。  

    祝你好运!

    此致、

    Youhao