主题中讨论的其他器件:CSD87381P、 TPS650861
你(们)好
我们正在使用 Xilinx Ultrascale FPGA XCZU3CG-L1SFVC784I 设计我们的视频处理板。我们正在针对低功耗进行设计。
我们计划使用 TPS6508641为此器件供电。
- 我们需要进行热分析、以检查结温是否在限制范围内。 请告知我是否有任何计算器。
- 则需要任何散热器?
- 在 doc SCEA113、sec 6.1中实现中、PMIC 没有连接到 FPGA 的3.3V 电压。 如何将 FPGA 与在3.3V 下运行的外设连接?