This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:低负载下的压降问题

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369019/ucc28910-voltage-drop-problem-with-low-load

器件型号:UCC28910

工具与软件:

您好!
我们准备了一个使用 UCG28910的动力单元。 借助这块电路板、我们馈送了一个处理器和一个功率集成器。 但 UCG28910会中断电路。 当我们观察该值时、如果我们单独为电源单元通电、则未看到中断。 VDD 值在6.4V 和12V 之间变化。 当我们为其提供处理器和集成式时、VDD 继续在19V 至20V 之间工作、但它会中断电路。 在我们再添加一个屏幕来向该电路添加外部负载时、不会出现中断。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    感谢您联系我们。

    如果我正确理解了您的设置、那么在单独对 UCC28910进行供电和测试时就没有问题。 对吗?

     VDD 值在 UVLO (ON)和 UVLO (OFF)阈值之间变化、可能表示系统因某些故障而关断。 它主要可以是 ID(OCP)、Vcste_ocp2或 Vovp。 这可能是在连接处理器时导致的。  

    我不理解什么是外部屏幕(请说明此内容)、但它是否是一些额外的外部负载? 在这种情况下、可能是在漏极或 VS 引脚上拾取一些噪声、触发上述三种保护机制之一并导致这一问题、该问题在轻负载时可能格外敏感、因此可能有助于在更重的负载下 (添加外部负载时)实现稳定的性能。 我认为、为了解决这个问题、我们可能需要使布局可靠、尤其是 Vs 引脚。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复。

    我们在设计中将3个不同的 PCB 相互连接。 第一个是我们使用 UCC28910管理的电源板。 第二个是处理器和集成的控制板。 第3个是与处理器进行通信的显示屏。 在本例中、当我们仅为电源卡通电并查看它时、我们将获得约5.7V 的输出、即使它有点高。 在其中添加控制卡时、电压降至5.1V、但每5秒复位一次。 当我们添加第三个卡的显示屏时,它的工作稳定在5.1v。 事实上、我们220V 50Hz 的输入电压不是波动很大的负载。 我不知道如何调节 VSS、如果您再解释一下、我会很感激。

    我想问一下我们在使用电源卡时遇到的另一个问题。 当我们进行第一次尝试时、我们的电源卡为2层。 由于我们还在动力卡上传送与能源有关的数据,因此我们需要修改动力卡,并希望减少压力。 在这种情况下、我们 通过 SNG-GRND-5V-SNG 设计将电源卡增加到4层。 我们还制造了接地平面涂层。 尽管与以前正常工作的2层电路板的设计相同、但未输出4层设计。 我们认为这实际上是受我们所用变压器层结构的影响。 我们删除了变压器区域中的设备层、删除了变压器区域中的设备层、并删除了包括 ucc28910在内的层。 但它仍然没有输出。 这次我们怀疑是 ucc28910。 对此、您有什么建议或想法吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    感谢您联系我们。

    我认为从原理图来看、Vs 引脚电阻器看起来没有问题。 需要检查的一点是确保电阻器 R51和 R49是否尽可能靠近 Vs 引脚。 此引脚可能易受噪声影响、因此布局对于确保其不会导致系统跳闸至关重要、原因是在连接其他处理器板时、噪声会耦合到引脚中、这可能会导致重新启动。 您可能需要检查这是不是由 Vs 引脚上的 OVP 引起的。

    第二种情况看起来更复杂。 您可能想要查看是否存在通过观察 Vdd 触发的任何类型的保护机制。 如果没有信号出现、请检查 IC 的引脚阻抗、查看它们是否正常。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harish
    感谢您的快速回复。
    R49和 R51实际上不是很靠近电路中的 VS 引脚、我将在设计中进行更改。 当我们在此施加额外负载时、系统吸收干扰是不正常的、但我们将进行尝试。

    在4层电路中、当我们对 VDD、VS 进行测量时、我们会看到非常低的电压、实际上接近于0。 据我了解、UCC 的 VDD 和 VS 引脚都是无源引脚、就好像没有任何压降。 在测量阻抗时、实际上所有工作板和工作板上的阻抗都是相同的值。 非常有趣的是、当我们删除变压器和 UCC 位置的外部层、将它们减少到2层时、这个4层电路不起作用、我找不到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    感谢您的澄清。

    我认为这可能是由于4层与2层电路板之间的布局差异可能导致 Vs 引脚上的寄生电容产生的某种影响、从而可能导致此启动问题。 我们可能需要了解布局以进一步分析这一点。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    实际上、提供4层是为了减少寄生效应。 但 UCC 附近有变压器和线轴。 这也可能产生影响。 但还应在具有相同设计位置的2层中看到此效应。 在4层结构中、我们在顶部有一个覆盖地的信号块、然后是接地的5V 信号设计。 由于核心结构,我实际上认为整个卡应该处于防止电容寄生虫的位置。 我正在投掷2张照片的卡。 如果它很复杂、我可以发送一个 geber 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    感谢您的反馈。

    请在此处提供原理图和布局文件以供查看。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您可以在链接中找到 geber 文件。

    https://drive.google.com/file/d/1_tsVxkpX89ogXjqyzIdLJt5cr9YKyMGL/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    很遗憾、无法在此处访问 google drive。

    您能否以其他方式共享文件? 是否附在此处?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我连接这里。 感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../ADE-iki-Ayri-Board-20.05-_2D00_-Guc-_2D00_-CADCAM.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    用黄色包络的零部件需要靠近。 电容器和电感器位于变压器的任一侧、因此不建议这样做。

    2. C34和 C35以及 U20环路(次级侧)也需要最小化。

    3. IC 周围的元件(如 R49和 R51)不靠近 Vs 引脚、这可能容易产生噪音。

    4.单点接地不清晰。 我认为、功率级元件的位置需要做出很多改变。 请遵循数据表中提到的建议布局指南、然后我们可以进行最终审查。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次向 Harish 问好、

    感谢您的建议。 我们重新设计 PCB。 您能看一下这个设计吗?  我们会尽力满足您的要求。  

    e2e.ti.com/.../ADE9000-Guc-Kart_3101_i-UCC-Ayari-_2D00_-Guc-_2D00_-CADCAM.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    在您拥有供审核的最终文件后、请告知我们。 所附文件在打开时似乎有一些问题、并且似乎已损坏。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!  

    它可以在我的 PC 上打开。 我尝试重新上传。 我希望它将开放。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TI-Guc-Kontrol-_2D00_-CADCAM.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    该放置方式看起来比之前的布局更好。

    但主环路仍然应该紧密。 我建议将 GND 引脚靠近 C29负极、以尽可能地减小环路。

    有关在 IC 周围放置元件的其他建议、建议遵循数据表中的建议。 尤其是对于 VS 引脚、因为从 AUX 到 Vs 的布线长度必须较小、并且电阻分压器应靠近引脚本身。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!  

    正如您在数据表中所说的、我稍微更改了一下设计并进行了尝试。 在这方面、我想再问一次、然后再把它送到试制版。 正如他所说、我使 VS 引脚完全更接近。 我按照数据表中的说明将 IPK 电阻器靠近了。 我还让 C29尽可能靠近。 您是否有任何其他具有一般印象的建议? 感谢您目前为止提供的各项回答。

    e2e.ti.com/.../8468.ADE9000-Guc-Kart_3101_i-UCC-Ayari-_2D00_-Guc-_2D00_-CADCAM.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    文件看起来再次损坏。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我不明白是什么原因,但我重新上传 geber。

    e2e.ti.com/.../1832.ADE9000-Guc-Kart_3101_i-UCC-Ayari-_2D00_-Guc-_2D00_-CADCAM.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    文件似乎仍然损坏。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我在几台计算机上尝试过它、它实际上打开了、但我无法解决它。 反正我又要发送它了。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_-Power-Check-_2D00_-CADCAM.ZIP

    除了这一点,我扔了一张照片相关的地方。

    我还根据产品说明书中的布局对设计进行了规划、如您所述。  我之所以不这么做、只是考虑覆铜区、是因为我实际上必须组合次级 GND 与初级 GND 来测量我使用的集成。 因此、我怀疑这可能会有不同的效果。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetkin:

    我仍然无法打开此文件。 但根据以上建议、主要是根据大容量电容器负极的电源和控制信号单点接地、应该可以继续。

    谢谢你

    此致、

    Harish