This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:VDD = 5V 的 UCC27611

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383967/ucc27611-ucc27611-with-vdd-5-v

器件型号:UCC27611

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我想在 VDD = 5V 的情况下使用 UCC27611栅极驱动器。数据表中指出它可以在4V 电压下运行、因此从形式上看、一切都正常。 然而、我有一些疑问、因为内部 LDO (VREF)的输出电压可在4.75至5.15V 的范围内。如果 VDD = 4.5V、LDO 肯定会关闭、我想 VREF 将直接跟踪 VDD 电压。 如果 VDD = 12V、则 VREF 必须在指定范围内。

请回答以下问题:

VDD = 5V 时 LDO 的状态是怎样的?

2. 是否有办法确保 LDO 处于一定状态(并非偶尔开启和关闭)且 VDD = 5V?

2. VDD 和 VREF 引脚是否可以连接在一起并由相同的5V 电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     LDO 的压降电压通常比其稳压输出高0.3V-1V。  下面是通用 LDO 输出与输入电压间的关系、展示了不同的区域:

    遗憾的是、 UCC27611中的 LDO 的压差电压不在数据表中 、因此我建议 VDD 至少为6V、从而保证 LDO 完全处于活动状态。 我在 VDD = 5V 时仿真了 UCC27611、并在4.95V 时获得了 VREF:

    2. UCC27611的典型 UVLO 为3.8V、因此只要 VDD 处于建议的范围内、为 VREF 供电的 LDO 就应该处于活动状态。 在 VDD = 5V 时、器件应正常供电。

    Vref 的绝对最大电压为6V。 您可以将 VDD 和 VREF 连接在一起、但确保电压不超过6V。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rubas、 非常感谢!  仿真使用的软件是什么?  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我使用了 PSpice for TI 进行仿真。 您可以在以下位置找到它: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rubas,再次感谢你!

    此致、

    Michael