工具与软件:
尊敬的支持团队:
我想在 VDD = 5V 的情况下使用 UCC27611栅极驱动器。数据表中指出它可以在4V 电压下运行、因此从形式上看、一切都正常。 然而、我有一些疑问、因为内部 LDO (VREF)的输出电压可在4.75至5.15V 的范围内。如果 VDD = 4.5V、LDO 肯定会关闭、我想 VREF 将直接跟踪 VDD 电压。 如果 VDD = 12V、则 VREF 必须在指定范围内。
请回答以下问题:
VDD = 5V 时 LDO 的状态是怎样的?
2. 是否有办法确保 LDO 处于一定状态(并非偶尔开启和关闭)且 VDD = 5V?
2. VDD 和 VREF 引脚是否可以连接在一起并由相同的5V 电源供电?