请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 工具与软件:
您好、TI 团队:
有人可以建议使用以下规格的有效电池充电器 IC 吗?
电池:锂电池、3.7V、20Ah 电池。 充电电流:0.2c.
我们非常感谢您的选择。
此致
Paresh Panchal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.