This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381182/bq24171-bq24171

器件型号:BQ24171

工具与软件:

您好、TI 团队:

有人可以建议使用以下规格的有效电池充电器 IC 吗?

电池:锂电池、3.7V、20Ah 电池。 充电电流:0.2c.  

我们非常感谢您的选择。  

此致

Paresh Panchal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paresh:

    您的输入源电压和电流是多少? 您希望控制电阻器可设置还是 I2C 主机?  您是否需要 BQ24171或 NVDC 等直接电源路径?

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们的输入源是 USB2.0和具有6V 至12V 电压的外部适配器。  不需要电源路径。 BQ24171仅供参考。 我们需要您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paresh:

    BQ24171是4A 充电的理想选择。   

    此致、

    Jeff