This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611EVAL:can##39;t 使评估板正常工作。

Guru**** 2513745 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382413/lm2611eval-can-t-get-eval-board-working

器件型号:LM2611EVAL

工具与软件:

 上周购买了 LM2611EVAL。  数据表配置。  5V IN、-5V OUT。  首先在无负载的情况下测量。  它无法产生-5V。  评估板电路能否处理空载问题?  还尝试了针对250mA 的负载(数据表指出它可以上升到300mA)。

当我使评估板在基本配置下工作后、我将提出更多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、您好!

    EVM 应该能够空载工作。 如果您在输入端施加5V 电压、则应在输出端提供-5V 电压。 您能否检查您的源是否限制了输入电流?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、您好!

    由于我没有得到您的答案、我希望您已经能够解决您观察到的问题并关闭该主题。 如果我的假设不正确、请在下面回答、或者如果该主题已锁定、请启动新主题。

    此致、
    Brigitte