Other Parts Discussed in Thread: LM2611EVAL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2611EVAL 工具与软件:
上周购买了 LM2611EVAL。 数据表配置。 5V IN、-5V OUT。 首先在无负载的情况下测量。 它无法产生-5V。 评估板电路能否处理空载问题? 还尝试了针对250mA 的负载(数据表指出它可以上升到300mA)。
当我使评估板在基本配置下工作后、我将提出更多问题。