工具与软件:
我 使用的是直流/直流 TPSM84624MOLR。 输入电压为12V、输出电压为1V。
我在评估板 TPSM84624EVM-013上运行了测试。
根据数据表、预期效率为~85%、但我在设置中只能实现79%。 我在 EVB 中没有做任何更改。
这种效率下降是否可接受、或者是否表明我的设计/设置/组件存在问题?
哪些因素可能导致效率降低、我可以采取哪些措施来改进效率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我 使用的是直流/直流 TPSM84624MOLR。 输入电压为12V、输出电压为1V。
我在评估板 TPSM84624EVM-013上运行了测试。
根据数据表、预期效率为~85%、但我在设置中只能实现79%。 我在 EVB 中没有做任何更改。
这种效率下降是否可接受、或者是否表明我的设计/设置/组件存在问题?
哪些因素可能导致效率降低、我可以采取哪些措施来改进效率?
您好!
如果您查看 EVM 用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/snvu581b/snvu581b.pdf)中的图4-1 、对于电压为1V、开关频率为400kHz 的12V 输入、6A 时效率约为82.5%。 默认 EVM 配置为450kHz、因此我希望效率会更低、甚至可能达到79%。 如果您要使用400kHz 开关频率、唯一的选择是将 R12 (底层)从当前110k Ω 更改为124k Ω、然后重试。 如果 EVM 上的其他内容全部改变、我预计400kHz 开关频率将会降低效率。 如果这有帮助、请告诉我。
谢谢!
Amod
标称值:
标称 输入电压12V (11.96V)
输入电流~300mA (0.308A)
标称 输出电压1V (0.951V)
输出电流3A (我使用的电子负载)(3.097A)
工作频率为350kHz。
测量值在括号中。
我使用 DVM 来测量|输入和输出值 。
输入和输出上的电流 使用电流探针进行测量。
输入电流使用万用表进行测量。
鉴于上述细节、预期效率甚至会高于数据表中显示的效率(请参见图表)-不是?