请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A24 工具与软件:
从数据表中、我知道输入电容器的典型值必须为1uF、这是一个很好的设计实践。 您能评论一下所需的最小输入电容吗?
在我的设计中、输入为 LDO 6V、我在 TPS7A2433DBVR 的输入引脚上使用0.1uF/50V 的局部大容量电容器。 在我的应用中、我没有 快速负载瞬态或线路瞬态。 我认为 Cin = 0.1uF 可以接受、因为输入电容 与 LDO 的稳定性无关。 请您发表评论。