This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:最小输入电容

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384823/tps7a24-minimum-input-capacitance

器件型号:TPS7A24

工具与软件:

从数据表中、我知道输入电容器的典型值必须为1uF、这是一个很好的设计实践。 您能评论一下所需的最小输入电容吗?  

在我的设计中、输入为 LDO 6V、我在 TPS7A2433DBVR 的输入引脚上使用0.1uF/50V 的局部大容量电容器。 在我的应用中、我没有 快速负载瞬态或线路瞬态。 我认为 Cin = 0.1uF 可以接受、因为输入电容 与 LDO 的稳定性无关。 请您发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    如 数据表的第8.1.3节(输入和输出电容器要求)中所述、无需输入电容器即可实现稳定性。 但建议使用一个 电阻器来抵消无功输入源、并改善瞬态响应、输入纹波和 PSRR。

    建议值可在 数据表的第6.3节(建议运行条件)中找到。 您也可以看到这里不需要最小输入电容器。 但是、输入"电容器"的标称值为1uF。 我们假设电容器的"电容"降额至标称值的50%。 因此、输入的标称"电容"为0.5uF。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Bobby