This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:SYS 引脚的最大输出电流/ TPS65217CRSLR

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384378/tps65217-maximum-output-current-of-sys-pin-tps65217crslr

器件型号:TPS65217

工具与软件:

大家好、我在正在进行的项目中使用了 TPS65217CRSLR、我计划使用 该 IC 为无线/射频模块供电。 (Quectel EC200U)

我想知道 max.current / max TPS65217CRSLR SYS 引脚的峰值电流能力。

该模块在传输期间可能达到2.7A。

感谢您的回答。

此致、

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer:

    最大输入电流实际上取决于某些寄存器设置和您在 IC 上使用的输入引脚。

     AC 引脚具有最高电流限制设置。 交流输入电流限制可设置为高达2.5A:

    SYS 引脚可以处理所有这些不同的设置、并且在运行期间不应成为限制因素。

    但是、此器件上的所有输出均不具有2.7A 的最大电流、因此在降压转换器的输入电流限制与输出电流限制之间、我认为此 IC 不适合您的应用。

    与类似的东西 TPS65219可能值得一试。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到最大终端电流为3A。 我被打扰了。

    非常感谢您的快速回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ömer

    任何时候都可以! 如果您有任何其他问题、现在让我们在 E2E 上提问。

    此致、

    James