请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 工具与软件:
大家好、我在正在进行的项目中使用了 TPS65217CRSLR、我计划使用 该 IC 为无线/射频模块供电。 (Quectel EC200U)
我想知道 max.current / max TPS65217CRSLR SYS 引脚的峰值电流能力。
该模块在传输期间可能达到2.7A。
感谢您的回答。
此致、
Omer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我在正在进行的项目中使用了 TPS65217CRSLR、我计划使用 该 IC 为无线/射频模块供电。 (Quectel EC200U)
我想知道 max.current / max TPS65217CRSLR SYS 引脚的峰值电流能力。
该模块在传输期间可能达到2.7A。
感谢您的回答。
此致、
Omer
嗨、Omer:
最大输入电流实际上取决于某些寄存器设置和您在 IC 上使用的输入引脚。
AC 引脚具有最高电流限制设置。 交流输入电流限制可设置为高达2.5A:
SYS 引脚可以处理所有这些不同的设置、并且在运行期间不应成为限制因素。
但是、此器件上的所有输出均不具有2.7A 的最大电流、因此在降压转换器的输入电流限制与输出电流限制之间、我认为此 IC 不适合您的应用。
与类似的东西 TPS65219可能值得一试。
此致、
James