工具与软件:
你好
我正在设计一个 PSFB、输入为250V、输出功率为82V、我以前做过类似设计、但我遇到了一个新问题、电源电路的输出电压会振荡、如下图所示、纹波频率为16.67Hz 您认为在如此低的频率下会产生纹波是什么? 我检查了相位裕度、电流检测等部分。 附了电路图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、首先、感谢您的快速回复
上面的照片是电路输出非负载状态的照片、这两张照片显示了相同的情况。



您之前共享的原理图没有控制器。 仅显示功率级。
IC 响应 COMP 信号、Vout 明显与 COMP 频率匹配。 您需要弄清楚为什么在空载时有一个20Hz 的频率。 这可能是由于您的反馈环路设计、该设计在原理图中尚不清楚。
请参阅 TI.com 上数据表中的示例原理图和示例设计。
您可能也希望使输出电容器的大小足够大。 请使用计算器工具来设计功率级。
您好!
我忘记添加控制电路器件了、抱歉、您能重新检查一下吗? 如果您看到错误、请指明。
您好!
转换器看起来会进入突发模式、并且输出电容器(Cout)的大小可能不正确。
以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的相移全桥的分步设计过程。
有一个关于确定 Cout 大小的部分。 您可以使用应用手册的这一部分来确定/检查 Cout。
https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf
此致、