Other Parts Discussed in Thread: LV14360
工具与软件:
各位专家、您好!
我希望了解在 Vout=24Vin 和 Iout=1A (max)的负载下、LV14360的最小输入电压是多少。
在数据表上、显示 Fsw=200kHz 时最大占空比为90%、但我假设在600kHz 时、最大占空比会有所不同。
我找不到有关 Fsw=600KHz 时的最大占空比、或最短导通时间等的任何信息/图...我能问它是什么吗?
总之、我有2个问题、
600kHz 时的最大占空比是多少?
2.支持可能的最大占空比的频率是多少? (例如、如果 Fsw=100kHz 可以支持更大的最大占空比、请告诉我。)
提前感谢您的支持。