This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV14360:Fsw=600KHz 时的最大占空比

Guru**** 2814355 points

Other Parts Discussed in Thread: LV14360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383570/lv14360-max-duty-at-fsw-600khz

器件型号:LV14360

工具与软件:

各位专家、您好!

我希望了解在 Vout=24Vin 和 Iout=1A (max)的负载下、LV14360的最小输入电压是多少。

在数据表上、显示 Fsw=200kHz 时最大占空比为90%、但我假设在600kHz 时、最大占空比会有所不同。

我找不到有关 Fsw=600KHz 时的最大占空比、或最短导通时间等的任何信息/图...我能问它是什么吗?

总之、我有2个问题、

600kHz 时的最大占空比是多少?

2.支持可能的最大占空比的频率是多少? (例如、如果 Fsw=100kHz 可以支持更大的最大占空比、请告诉我。)

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 90%占空比限制来自自举电容器再充电电路。 当从输入到输出具有低压差运行时、LV14360的高侧 MOSFET 以大约90%的占空比运行、以便为 BST 电容器充电。 它与通过 RT 电阻选择的开关频率无关。  对此行为进行了说明 8.3.4低压降操作和自举电压(BOOT)" 找到。
    2. 如上所述、最大 占空比不随开关频率的变化而变化。 客户正在寻找的输入电压、输出电压和输出电流是什么? 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nityanand:

    感谢您发送编修。 现在我明白得多了。

    客户希望采用25Vin (max) 1387Vout 进行设计、其最大占空比似乎为90%、最小 Vin 应为26.67V、但 Webench 仿真可生成24Vout 1A24V25~27V@24V. (max) (请在下面找到 Webench sim 结果 pdf 文件。)

    客户能否采用 25~27Vin 进行设计? 客户可以使用什么最低 Vin 设计?

    e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_LV14360_5F00_minVin.pdf

    感谢您的支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我们来跟进该电子邮件。  

    谢谢!

    Nitya