请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 主题中讨论的其他器件: TPS25947
工具与软件:
嗨、团队:
如果 V (IN_SYS)-V (OUT)之间的电阻不增加、是否可以降低反向电流保护的阈值?
我的客户将使用导通电阻为10mΩ 的外部 N 沟道 FET。
由于内部导通电阻为31mΩ 且 V (REVTH)为-15mV、因此反向电流保护的典型阈值为-365mA。
他们希望降低该值。 添加具有 FET 或更高 Ron FET 的串联电阻可降低阈值。 但会增加散热。
此致、
Shota Mago