This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:反向电流保护阈值

Guru**** 2522150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381294/tps2663-threshold-of-reverse-current-protection

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS25947

工具与软件:

嗨、团队:

如果 V (IN_SYS)-V (OUT)之间的电阻不增加、是否可以降低反向电流保护的阈值?

我的客户将使用导通电阻为10mΩ 的外部 N 沟道 FET。

由于内部导通电阻为31mΩ 且 V (REVTH)为-15mV、因此反向电流保护的典型阈值为-365mA。

他们希望降低该值。 添加具有 FET 或更高 Ron FET 的串联电阻可降低阈值。 但会增加散热。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shota Mago、

    您能说明一下系统要求吗?  

    例如输入电压和负载电流以及源和负载类型。  

    使用 TPS2663、无法降低反向电流阈值。

    但是、您可以查看 TPS25947或 LM749x0-Q1、以 在输出端缓慢电压斜升期间实现真正的反向电流阻断性能。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    请注意、无法降低 TPS2663的反向电流阈值。

    您能谈谈系统要求吗?  [报价]
    • 输入电压:24V (典型值)、30V (瞬态最大值)
    • 输出电流:8A (max)、2~3A (典型值)
    • 浪涌电流控制
    • 小巧的外形(集成式 FET)
    • 反向电流阻断

    此致、

    Shota Mago