This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用 PP5V 的5V 3A 拉电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384286/tps25751-5v-3a-sourcing-using-pp5v

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:LM76005

工具与软件:

嗨、团队:

我将使用 PP5V 在 EVM 上测试源模式。 我通过 J2连接器(20V)为 PD 供电、没有连接 EVM 上的任何 BQ 器件。

我想使用 LM76005内部生成的 PP1路径(5V 3A)为 iPhone 充电、但没有显示我的预期。

当我读26h 时,它说 "3h = PP3开关启用(系统输入)"所以,似乎 iPhone 是继续作为源而不是灌入工作。

所以我尝试了 SWSr 命令,但结果是相同的 iPhone 保持其状态为源。  

您可以帮助 我采取什么措施来保持 TPS25751EVM 为拉电流模式吗?

请参阅以下 PD 日志和 json 文件。

e2e.ti.com/.../PD-log-when-SWRs.csve2e.ti.com/.../PD-log-when-SWRs.ccgx3e2e.ti.com/.../LG-initial-FW5_5F00_EVM.json

谢谢!

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:  

    感谢您联系我们!

    所述行为是根据提供的 json 预期的。 In "Advanced Configuration"(高级配置) 中的"Port Control"(寄存器0x29)、"Initiate Swap to Sink"(启动交换至受电方) 已选择。 此位生效后、如果当前作为供电方运行、PD 控制器会在适用时自动启动并向端口伙伴发送 PR_Swap 请求。  

    将此位取消置位应可解决观察到的问题。 此外、 如果选择启动交换到供电方、则会将 PD 控制器设置为作为供电方自动启动、并在当前作为受电方运行时向端口伙伴发送 PR_Swap 请求。  

     

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 它解决了我的问题。

    谢谢。

    Jay