Other Parts Discussed in Thread: LM76005, TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:LM76005、
工具与软件:
嗨、团队:
我将使用 PP5V 在 EVM 上测试源模式。 我通过 J2连接器(20V)为 PD 供电、没有连接 EVM 上的任何 BQ 器件。
我想使用 LM76005内部生成的 PP1路径(5V 3A)为 iPhone 充电、但没有显示我的预期。
当我读26h 时,它说 "3h = PP3开关启用(系统输入)"所以,似乎 iPhone 是继续作为源而不是灌入工作。
所以我尝试了 SWSr 命令,但结果是相同的 iPhone 保持其状态为源。
您可以帮助 我采取什么措施来保持 TPS25751EVM 为拉电流模式吗?
请参阅以下 PD 日志和 json 文件。

e2e.ti.com/.../PD-log-when-SWRs.csve2e.ti.com/.../PD-log-when-SWRs.ccgx3e2e.ti.com/.../LG-initial-FW5_5F00_EVM.json
谢谢!
Jay