Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
主题中讨论的其他器件:UCC21750
工具与软件:
大家好、我已经阅读了《太阳能转换器中的隔离:了解 IEC62109-1安全标准》、我有一个问题:在表2中、TI 提供不同的隔离器器件、对于大多数隔离器、基础型和增强型隔离都有"高达 Vrms 的系统电压支持"值。 例如、对于用于基本隔离的 ISO585xDW 器件、支持的系统电压为600Vrms、对于同一器件、支持的系统电压为1kV Vrms。 不过、与增强型隔离相比、隔离器应能够支持更高的电压、我想不知道要不要使用什么器件? 我的假设基于如何根据 IEC 62109-1和表14计算爬电距离、即、处于污染等级2、爬电为8mm 的绝缘材料组 I 器件可提供高达1.6kV RMS 工作电压和高达800V rms 工作电压的基本隔离。 我缺少什么吗?