This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852SDWEVM-017:查询基本和增强型隔离电压额定值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384206/iso5852sdwevm-017-query-about-basic-and-reinforced-isolation-voltage-ratings

器件型号:ISO5852SDWEVM-017
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具与软件:

大家好、我已经阅读了《太阳能转换器中的隔离:了解 IEC62109-1安全标准》、我有一个问题:在表2中、TI 提供不同的隔离器器件、对于大多数隔离器、基础型和增强型隔离都有"高达 Vrms 的系统电压支持"值。 例如、对于用于基本隔离的 ISO585xDW 器件、支持的系统电压为600Vrms、对于同一器件、支持的系统电压为1kV Vrms。 不过、与增强型隔离相比、隔离器应能够支持更高的电压、我想不知道要不要使用什么器件? 我的假设基于如何根据 IEC 62109-1和表14计算爬电距离、即、处于污染等级2、爬电为8mm 的绝缘材料组 I 器件可提供高达1.6kV RMS 工作电压和高达800V rms 工作电压的基本隔离。 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册链接: 太阳能电源转换器中的隔离 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stratos、  

    我需要说明的一点是、ISO585x 系列均属于增强型隔离。 我们的 UCC217xx 系列有一些器件被评定为基本隔离。  

    对于我们的产品、虽然一些增强型和基础型隔离器件之间的封装是相同的(两者都可能具有8mm 爬电距离)、但我们根据在器件鉴定过程(将器件上市之前)中收集的数据、所达到的 VDE 或 UL 认证绝缘电压电平以及最终测试条件/电压来确定隔离级别。 例如、UCC21759是一款具有3kVrms 隔离电压的基础型隔离器件、对于该器件、我们使用4242Vpk 瞬态波形进行生产测试。 UCC21750是一款具有5.7kVrms 隔离电压的增强型隔离器件、对于该器件、我们在生产测试中测试瞬态电压为8000Vpk。  

    希望这能解答您的问题。  

    Vivian