请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: DRV8323
工具与软件:
您好!
我想 将 BQ76952集成到 基于速度控制器的 DRV8323中、通过单个电源开关关闭并打开整个系统。
我 建议的解决方案如下:
1、按住开关1 > 1秒可将整个系统分流 2. PACK+已断开连接、DRV8323和 N 沟道 MOSFET 无电源、MCU 也分流、整个系统的功耗~ 1uA
3.按下开关2以唤醒整个系统
4.预放电 MOSFET 在放电 MOSFET 前导通
5、大电容被小电流填满,防止浪涌电流
6. DRV8323导通、为 MCU 提供3.3V 电源
然而、基于 TS2和 RST_SHUT 的关断和正常状态、我需要2个单独的开关、这并不理想!
Danny