This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我是否可以使用单个开关使器件关断并恢复正常?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384184/bq76952-can-i-use-single-switch-to-make-device-shutdown-and-return-to-normal

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: DRV8323

工具与软件:

您好!  

我想 将 BQ76952集成到 基于速度控制器的 DRV8323中、通过单个电源开关关闭并打开整个系统。  

我 建议的解决方案如下:  

1、按住开关1 > 1秒可将整个系统分流
2. PACK+已断开连接、DRV8323和 N 沟道 MOSFET 无电源、MCU 也分流、整个系统的功耗~ 1uA 
3.按下开关2以唤醒整个系统
4.预放电 MOSFET 在放电 MOSFET 前导通
5、大电容被小电流填满,防止浪涌电流
6. DRV8323导通、为 MCU 提供3.3V 电源


然而、基于 TS2和 RST_SHUT 的关断和正常状态、我需要2个单独的开关、这并不理想!


Danny








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny:

    这是一个棘手的问题。 我将看到我能提出什么,并在明天回到你(7/9 )。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我相信通过一些外部/额外的电路可以实现这一目的。 我们尚未创建这样的电路、因此这将由您决定。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    您能帮助提供  示例/提示 吗?  

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny:

    我们没有这样的示例、您必须自行设计电路才能实现该功能。 也可以通过在 PACK+/PACK-端子上连接充电器来实现唤醒(如果也可选)。  

    我想,如果你同时切换两个,这可能是可以的。 但在按钮未按下之前、器件将处于"软关断"状态。 我建议首先在 EVM 上测试它、看看它的行为是否符合您的要求。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon