Thread 中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM61480-Q1、 LM5175、LM5176 、LM5177
工具与软件:
大家好!
我们使用的是一个 Δ 450 W 砖型模块、该模块将48V 转换为24V、16A。此后、需要满足以下要求、
1.24V 、8A 额定电流(最大12 A)负载开关、带电流监视器 IC
2.降压-升压 IC ,将保持24 V , 8 A 从10 V 至24 V 输入电压
3. 3节 锂离子电池充电 IC (也是 UPS 电路)
4V 至5V、8A IC
5.负载开关,带电流监视器 IC 用于不同的电压和电流电平(24 V,12 A 和5 V,8A)
所有这些 IC 都应通过 EMC 和 EMI 测试。 因此、请为该应用推荐相关的 IC。 随附了参考原理图以供您参考。
注意:能否在 TINA-TI 仿真工具中进行 EMC 仿真?