This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:查询 IC 对于我的新设计、这些 IC 应通过 EMC 和 EMI 测试

Guru**** 2529290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5177, TINA-TI, LM61480-Q1, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385450/lm25149-q1-inquiry-about-different-ic-for-my-new-design-those-ics-should-pass-emc-and-emi-test

器件型号:LM25149-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TINA-TILM61480-Q1LM5175、LM5176 、LM5177

工具与软件:

大家好!

我们使用的是一个 Δ 450 W 砖型模块、该模块将48V 转换为24V、16A。此后、需要满足以下要求、

1.24V 、8A 额定电流(最大12 A)负载开关、带电流监视器 IC

2.降压-升压 IC ,将保持24 V , 8 A 从10 V 至24 V 输入电压  

3. 3节 锂离子电池充电 IC (也是 UPS 电路)

4V 至5V、8A IC  

5.负载开关,带电流监视器 IC 用于不同的电压和电流电平(24 V,12 A 和5 V,8A)

所有这些 IC 都应通过 EMC 和 EMI 测试。 因此、请为该应用推荐相关的 IC。 随附了参考原理图以供您参考。

注意:能否在 TINA-TI 仿真工具中进行 EMC 仿真?

谢谢 advance.e2e.ti.com/.../SYSTEM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天很忙、无法回答该主题。 很抱歉响应延迟。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malakondardy:

    您是否正在为此应用联系 TI FAE?

    对于同相降压/升压转换器、请查看 LM5175/6/7系列。 对于24V 至5V/8A 降压级、请参阅 LM61480-Q1 8A 转换器。

    --蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过 Chat live 与我联系  

    该降压/升压 IC 在输入为10V 至24V 时、输出为24V、最大电流为8A。

    我还可以在 TINA-TI 软件工具中执行 EMC 仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑将 LM5176用于降压/升压控制器。

    您可以使用仿真来检查输入滤波器设计。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    此 IC 的最大输出电流是多少? 数据表中提到、5.2A 之后的图中电流将在输入为24、输出为12V 时衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5175、LM5176和 LM5177是控制器。 电流限制在外部设置。 请查看 EVM 设计以获取参考。