This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:外部二极管

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384736/ucc21520-external-diode

器件型号:UCC21520

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是我们的 UCC21520、但在 OUTB 引脚处遇到一些负振铃、因此他们希望如下所示添加一个外部二极管。 泄漏为20mA。

如果这对我们而言是可接受的行为、并且此处有任何副作用?

谢谢

此致

妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    是的、这对于原理图来说是可以接受的操作。 关于钳位二极管、我们最重要的建议是、它需要尽可能靠近驱动器引脚放置、以防止噪声通过二极管。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很好的记录、非常感谢。

    此致

    Mia Ma