请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用的是我们的 UCC21520、但在 OUTB 引脚处遇到一些负振铃、因此他们希望如下所示添加一个外部二极管。 泄漏为20mA。

如果这对我们而言是可接受的行为、并且此处有任何副作用?
谢谢
此致
妈呀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.