工具与软件:
尊敬的专家:
客户将 TPS259460应用为12V (典型值) 和5.3A 连续最大值。
下面是适配器插入期间的测试波形。 一些问题:
1.它们在输入端具有 TVS、为什么输入电压仍然在绝对额定值上上升到28.5V?
2.它们将电流限制设置在5.9A 左右、但为什么我们仍能看到电流达到9.2A? TPS259460是否有绝对最大电流额定值? 因为我看到 DS 规格在内部受到限制。

原理图: e2e.ti.com/.../TPS259460ARPW_5F00_circuit.pdf
谢谢!
解决了