This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6A596:原理图检查

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A596, TLC6A598

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383283/tpic6a596-schematic-check

器件型号:TPIC6A596
主题中讨论的其他器件: TLC6A598

工具与软件:

你(们)好

下面是故障 IC 和良好 IC 之间波形差异的比较

仅更换第一个 LED IC u11后、您可以看到第一个 u11的引脚15的 ser_out 输出不同。 如果您检查设置时间和保持时间、则没有异常情况。

您能帮助检查下面的 TPIC6A596原理图和任何需要调整,  

e2e.ti.com/.../TPIC6A596DW.pdf

仅将故障 IC 更改为第1个 LED 芯片 U11

CH1:CH1:u11.pin22 SER_IN;  CH2:u11.pin10 SRCK; CH3:u11.pin9 RCK; CH4:u11.pin15 SER_OUT

良好的 IC  

CH1:CH1:u11.pin22 SER_IN;  CH2:u11.pin10 SRCK; CH3:u11.pin9 RCK; CH4:u11.pin15 SER_OUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    抱歉、我无法找到您的观点、 故障现象是什么、预期结果是什么? 请分享更多详细信息。 请告诉我您的负载情况。

    谢谢!

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee

    两种不同的批次代码、一种是正常代码、另一种是异常代码。我们希望先确认应用是否存在问题

    、负载为32个 LED 20~30mA 通过 Ser_Out 控制另一组

    客户发现、只要在引脚9 RCLK 前面添加反向 IC、整个功能就会正常。 我想问您为什么它与 LD 反向有关?  

    为引脚9信号"SERI_LD"添加反相器

    CH1:u11.pin22 SER_IN;  CH2:u11.pin10 SRCK ;CH3:u11.pin9 RCK; CH4:u11.pin15 SER_OUT

    良好的 QMax-3E BP 无需返工、并且我输入0xaaaaaaaaaaaa

    CH1:CH1:u11.pin22 SER_IN;  CH2:u11.pin10 SRCK; CH3:u11.pin9 RCK; CH4:u11.pin15 SER_OUT

    客户希望先看看 TLC6A598是否可以改善该问题、发现标记了以下规格、但未标记 TPIC6A596规格。 TPIC6A596是否实际上具有此时序规格? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我认为这应该与下面的问题是相同的。 关于问题、可以参考这段时间、确保在 RCK 上升前、第8个 SRCK 时钟(最后一个 SRCK 时钟)上升已经完成。

    (6) TPIC6A596:新晶圆厂 DMOS6的 TPIC6A596故障—电源管理论坛—电源管理—TI E2E 支持论坛

    谢谢!

    BR、

    黑利。